This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:VDD=6~8V 时的 VBP

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790836/tps40210-vbp-in-case-of-vdd-6-8v

器件型号:TPS40210

大家好

如果我们问 TPS40210、您会介意吗?

数据表 P13上有相关说明;
'如果 VDD 引脚上的电压低于8V、则 BP 引脚上的电压也将小于、并且到外部 FET 的栅极驱动电压将从标称8V 降低。'

我们的客户将使用  VDD=6~8V 的 TPS40210。

 VDD=6~8V 时、VBP 为多少?
内部 LDO 的 VDO (压降电压)是多少?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    BP 引脚电压低于和 VDD 电压。 我需要与设计团队进行检查、并检查此规格的器件数据。

    为了帮助您选择 MOSFET、假设 BP 电压不会低于5V。 如果是这种情况、我建议选择逻辑电平 MOSFET。 这将使 MOSFET 得到完全增强。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett San

    感谢你的答复。
    我们正在等待您的设计团队的回复。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    LDO 处于旁路模式时的电阻约为65欧姆。 最坏情况下的压降将是 BP 引脚拉电流约为15mA 时、这会导致电压降约比 VDD 引脚电压低975mV。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett