This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:具有反激式转换器的数据表

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789436/tps40210-datasheet-with-flyback-converter

器件型号:TPS40210
您好!

我需要具有反激式转换器的 TPS40210的数据表。
-典型应用
-设计要求
-详细设计过程

升压转换器只有一个数据表。

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    感谢您提出问题。

    没有列出反激式应用的数据表。

    您的电路的应用规格是什么?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的应用
    具有反激式转换器的 TPS40210Q:
    输入电压、最小值=6.5V
    VIN、max = 16V
    输入电压、典型值= 14V
    Iout=0.3A
    Iout、max = 0.5A

    我必须计算以下值:
    -反激式变压器设计
    - MOSFET 和二极管选择
    -输入电容器
    -输出电容器

    如何计算它?

    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    进行计算的最简单方法是使用 TI 功率级设计器、可在此处找到该设计器。
    www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER

    这将使您能够设计通用反激式器件、并提供正确的计算方法来确定电源组件的大小。

    谢谢、

    Garrett