This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890:电源设置时间

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790613/bq25890-bq25890-power-setting-time

器件型号:BQ25890

我在  中找到了 BQ25890、 从电源输入+5V 到 SYS 输出3.7V、设置时间为3s。

我想问,这一次是否正常,有否方法可以缩短?

如下图所示、REGN 的电源电压跟随 VBUS、间隔约为300ms、与手册中的图49一致。但请注意、REGN 在大约3秒后会出现小幅下降

如下图所示、VSYS 在 VBUS 实现电气化后从3.9v 增加到4.2V、大约为3s、这表明时间太长。请帮助分析这种现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关典型启动波形、请参阅 d/s。 请仔细检查电路板和测试设置。

    谢谢、

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 的原理图遵循 D/S 参考电路、但功率设置波形不正确。 请帮助检查我 的原理图、 并帮助查找和解决长时间充电延迟问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    充电器输出启动时间在很大程度上取决于 D+/D-输入源。 上电后 REG0B 和 REG0C 的值是多少?

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在我的设计中,实际电路 D+=D-。 测量寄存器的参数如下:(1) REG0B=67、REG0C=85 (电池未连接)  (2) REG0B=76、REG0C=00 (连接电池)

    上述参数是否可以显示 加电延迟 正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、D+/D-短接在一起是正常的。

    谢谢、

    宁。