This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:TPS73601DRBT 的更便宜替代产品

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS746, TPS745, TLV757P, TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792444/tps736-cheaper-alternative-to-tps73601drbt

器件型号:TPS736
主题中讨论的其他器件:TPS746TPS745TLV757PTLV755P

大家好、团队、

我的客户长期以来一直在使用 TPS73601DRBT 为 Vcore 物理以太网供电。 现在、他们通过引入入门级产品来重新设计同一产品系列、并希望将 TPS73601DRBT 更改为低成本版本。

规格为 1.2V@400mA 或更高的电流、但它们可以使用400mA 电流;我要寻找的解决方案可以是 LDO 或降压。

如果您有任何建议、请告诉我吗?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    请考虑我们的新 TPS745 (额定电流高达500mA)或其姊妹器件 TPS746 (额定电流高达1A)。

    如果需要固定器件、请考虑我们的 TLV755P 和 TLV757P 系列。

    此致、
    Wilson