This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:供货情况或器件

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703-Q1, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793117/tps3850-availability-or-parts

器件型号:TPS3850
主题中讨论的其他器件:TPS3703-Q1

通过查看数据表、可以发现0.9V 器件可用、但数据表或网站的可订购信息中未列出。 我希望器件型号为 TPS3850G09DRCR。

此外、还可以获得具有+/-4%故障窗口的1V 或1V5部件。

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要订购此器件的可调节版本 TPS3850H01。

    对于单个产品系列、我们不会设置可变故障窗口。 要实现典型规格、您需要正确选择正确的组件值(如下所示)。

    另一种可能的解决方案是 TPS3703-Q1。 与 TPS3850 (典型值0.80%)相比、该器件具有更好的阈值精度(典型值0.25%)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     请查看 TPS3850G09QDRCRQ1可用的 TPS3850汽车变体数据表

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3850-q1.pdf

    请告诉我们这是否解决了您的问题。

    谢谢

    Chintan