This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:UVLO/EN 引脚和电流限制功能-稳压器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792646/lm5066i-uvlo-en-pin-and-current-limiting-functionality--reg

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5069

尊敬的先生/女士:

我们计划在设计中使用 LM5066I 为超级电容器和锂离子电池充电。

我们是否可以使用 UVLO/EN 引脚作为通过 MCU 进行控制的 PWM 引脚、以控制输出电流。

此外、请以 Altium 格式共享 LM5066I EVM 的设计文件以供参考。

提前感谢。

此致、

B.萨拉瓦纳·维克拉姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saravana、

    感谢您的联系。 我们很快会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saravana、

    您能否分享您的超级电容器和锂离子电池规格?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    工业应用:48V

    超级电容器:2.7V、350F。 24个串联电容

    电池 Lipo:16节串联电池。 每节电池为3.7V、12000 mAh。

    此致、

    B. Saravana Vikram.e2e.ti.com/.../bcseries_5F00_ds_5F00_1017105_2D00_4_2D00_531500.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saravana、

    您需要一个能够阻断反向电流 的器件(如 www.ti.com/.../slva920.pdf)。 您计划如何使用 LM5066I? 您是否考虑在路径中使用阻塞二极管?


    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我们使用了反串行 MOSFET 配置来阻断反向电流。


    此致、
    B.萨拉瓦纳·维克拉姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saravana、

    好的。
    我建议使用简单的控制器 LM5069并使用 dv/dt 启动、如 LM5069数据表前面所示。 设计计算 器 www.ti.com/.../toolssoftware 可帮助您得出 CDV/dt 值。

    此致、
    Rakesh