请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A3501 我计划使用 TPS7A3501 (电源滤波器)。 我想知道:如果负载电流远低于1A 限值、(比如200mA)是否可以将压降编程为小于200mV? 从电路图中可以看到这一点。 假设数据表中的公式1、这意味着在 NR 引脚和 IN 引脚之间连接一个较低的电阻器(例如65K)。
谢谢
-Moe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.