This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:浪涌启动电流限制。

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, TPS5420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792582/tps5420-inrush-start-up-current-limit

器件型号:TPS5420
主题中讨论的其他器件:LM74700-Q1

您好!

关于反极性保护的另一篇文章 向我推荐了 LM74700-Q1、我决定接受该建议。 但是、阅读 LM74700的数据表时、我发现以下语句:"在启动期间、浪涌电流流经体二极管、为输出端的大容量保持电容器充电。 流经体二极管的最大拉电流必须高于应用中可以看到的浪涌电流。" (第16页)

我的反极性电路将连接到 TPS5420直流/直流转换器。  TPS5420似乎有一个慢启动电路来限制浪涌电流、但我不确定预期的浪涌电流是多少。

在  TPS5420数据表的"电气特性"部分、它显示其典型电流限制为4A。 这是否意味着我的反极性电路设计应具有4A 浪涌电流限制? 否则、TPS5420的浪涌启动电流是多少?

我需要这样做才能为反极性保护电路选择合适的 MOSFET。   

此致、  

Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱德华多

    慢启动(也称为软启动)时间最小为6.6ms、典型值为8ms、最大值为10ms 您可以使用输出电容、输出电压和该计时来计算最坏情况下的启动电流。

    Sam