This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:高输出电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A, LM25085AMYEEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793022/lm25085a-high-output-current

器件型号:LM25085A

你(们)好

我们计划使用具有以下要求的 LM25085A。

输入:17V-25V

输出:16V/3A (8A 峰值)

使能  

LM25085AMYEEVAL 无法满足此要求。

通过将电感器和 P-FET 从 EVM 更改为符合要求、是否可以使用 LM25085A 设计定制板?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NA NA、

    是的、您可以使用数据表和 WEBENCH 查找适合您应用的组件值、并使用您的值替换 EVM 组件。 这将是您的原型的良好解决方案。

    Sam