This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq703a 充电

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792787/bq25703a-bq703a-charge

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25703
您能给我介绍一下 BQ25703A 的工作原理吗?
如何将电池负载与系统并联、
电池如何在断电后为系统供电 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BQ25703A 是 TI 的降压/升压充电器解决方案、随附文件供您了解其工作原理。 此器件可支持5V~20V 输入和1~4节电池。 请忘记不同的器件型号、它们在不同的通信接口下具有相同的性能、一个是 I2C、另一个是 SMBus。

    在该拓扑中、有 BATFET 用于隔离系统和电池电源、因此如果适配器插拔、则该 BATEFT 将导通、以便为系统提供电池电源。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../Buck_5F00_Boost-Transition-25700A_5F00_01172017.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    第一种情况:不会移除电源、充电器如何为系统供电并为电池充电。

    第二种情况:断电后、电池如何为系统供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一种情况: 未卸下电源。  充电器如何为系统供电并为电池充电?

    在这种情况下、假设电池电压高于寄存器0x0C/0x0D 中设置的 MinSystemVoltage、则将启用 BATFET、以便开关稳压器中的电流流入 SYS 和电池、为系统供电并为电池充电。   在恒定电流充电模式下、SYS 的电压将约为 BATFET 的电池充电电流* R_DSON 高于电池电压。  随着 SYS 拉取越来越多或更少的电流、反馈环路将进行相应调整、以便通过开关稳压器的总电流为 ISYS+IBATT。  

    第二种情况:断电后、电池如何为系统供电?

    在这种情况下、BQ25703还将打开 BATFET、提供从电池到 SYS 的最小电阻路径、电池将为 SYS 供电。  在这种情况下、根据 BATFET 的系统电流* R_DSON、SYS 上的电压将略低于电池电压。  

    除 Paul 在其先前的帖子中提供的资源外、数据表第8.4节"器件功能模式"、尤其是第8.4.1.1节"采用窄电压直流架构的系统电压调节"和第8.4.1.2节"电池充电"中提供了更多详细信息。  我还建议您订购 EVM。  EVM 用户指南介绍了在测试设置中演示这些模式的说明、非常好地完成了演示。

    此致、

    Steve