This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:的比较表

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ24074, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792995/bq25150-comparison-table-for-the

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ24074BQ25606

大家好、

您可以在下面(或随附)的比较表中帮助填充 BQ25150和 BQ24074的空白吗?

我们没有在数据表中看到参数、需要您的帮助。

此外、还应考虑 BQ25606的 FYR、因为其结构不同。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    我的答复如下。

    Rdson

    BQ25150:100m Ω(典型值)和175m Ω(最大值)

    BQ24074:50m Ω(典型值)和100m Ω(最大值)

    2.泄漏电流

    BQ25150:在 LDO 使能和低功耗模式下为1.7uA (典型值)

    BQ24074:在 OUT 系统负载条件下为6.5uA (典型值)

    效率

    线性充电器效率很简单、仅为 Vout/Vin

    谢谢