This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562210A:软启动时间公式不符。 电源正常状态输出

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792555/tps562210a-soft-start-time-formula-discrepancy-power-good-output

器件型号:TPS562210A

你(们)好

我的设计取决于软启动时间和电源正常状态延迟。 我看到软启动时序有一个奇怪的差异。

  • 我将10nF 设置为软启动计时电容器。
    • 根据数据表中的公式计算得出的 TSS 为1ms
    • 测得的 TSS 大约为2ms。
  • 评估板使用8.2nF 作为软启动计时电容器。
    • 数据表中示例设计评估图表显示、对于 SS 电容器 TSS、大约为2ms。

请说明软启动设计的正确公式。

陈述各种条件下软启动电路的精度:  

  • CSS 充电电流容差。
  • PG 延迟精度。
  • PG 触发器热分流精度已说明。

TPS562210A 数据表还有第二个问题。 电源正常延迟时序的描述不像应该那样清晰。

  • 请绘制解释时间安排的图表。一张图片比10段更易于理解。

第三个问题:数据表和 EVM 评估中的 PG 输出图表错误。 实际行为是不同的。 PG 信号保持低电平、直到在100%输出电压后经过一段时间。 请改正。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:
    我将研究这些问题、并将在星期一向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    对于软启动时间、根据定义 SS 时间方程的系统工程师、SS 时间应在10%至90% Vout 上升时间内测量。

    2. CSS 充电电流容差。  请参阅数据表 EC 表

      PG 延迟精度。 1.7倍软启动时间。 有关演示、请参阅下图

    3.数据表中的 PG 波形错误。 感谢您的指出。 验证团队将 PG 上拉电阻器连接到 Vout。 我们将讨论如何更正 TPS56x21xA 系列的数据表。 谢谢!