请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951-Q1 主席先生,
UCC28951-Q1第 31页 (图45。 模拟和电源平面布局建议) 说明 RT 电阻器从 RT 引脚#10接地。
我认为这是一个错误、并且它连接到引脚#1 Vref = 5V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主席先生,
UCC28951-Q1第 31页 (图45。 模拟和电源平面布局建议) 说明 RT 电阻器从 RT 引脚#10接地。
我认为这是一个错误、并且它连接到引脚#1 Vref = 5V?
您好 Eddie
取决于你!
如果 RT 上的电阻器连接到 VREF、则器件将作为主控制器运行、如果该电阻器从 RT 连接到 GND、则器件将作为从控制器运行。
您还可以看到、类似的选择会影响 RSUM 上的电阻器。 如果电阻器如图所示连接到 GND、则控制器在峰值电流模式下运行、如果电阻器连接到 VREF、则控制器将在电压模式下运行。
我希望这是清楚的。
此致
Colin