This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:Vcc 上的最大电压未定义

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792131/lm5021-undefined-maximum-voltage-on-vcc

器件型号:LM5021

我在隔离型反激式电路中使用 LM5021。  24V 直流输入和16V 输出。

为了确保器 件在可用电压下启动、我不能使用内部稳压器、而是创建9V 电源(来自线性稳压器、没有启动绕组)、并将其连接到 VIN 和 VIN、即内部稳压器被旁路。

我的问题是 VCC 的最大允许值是多少?

SNVS359E–2005年5月–2014年12月修订版自相矛盾:-

"所有其他引脚接地 7V"、但这并不正确、因为 Vcc 标称值为8.5V!
"仅线性偏置电源 稳压器的 VCC 输出。 标称值为8.5V。"
和更高版本
"不建议将偏置绕组连接到 LM5021的 VCC 引脚。 这样做可能会导致器件运行不正确或根本不运行。"
我可以重复、它在外部电源的 VIN=VCC=+9V 条件下工作正常。  我想知道的是 Vcc 的最大值是多少、这样我就可以在我的电路评论中勾选一个框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    感谢您关注 LM5021。

    我曾尝试在工厂与其他人联系、但未能得到回复。

    由于控制器在 VCC > 7.5V 时启用、并在 VCC > 6.3V 时保持运行、因此我建议将外部稳压器设置为~8.5V、并使用9V 作为设计限制的最大值。
    9V 是 LM5021内部稳压器无论如何都会产生的最大值、因此它已经是安全的。 将外部稳压器设置得足够低、使其高侧容差降至9V 以下。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的回复。

    我将 VIN 和 VCC 绑定在一起、并受9V 额定 TVS 的限制。

    因此、我正按照您的建议行事。

    但是、TVS 不是接收器件、我正在使用

    MFG:  Littlefuse     PN:SMF9.0A
    MFG:  微型商用 CO PN:SMF9.0A-TP

    实际上、电压将限制为11V、但我需要知道这确实低于绝对最大额定值。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我今天上午从工厂得到了这份答复,内容逐字完整:

    "我与设计人员进行了两次检查、发现 LM5021 VCC 引脚未设计为将外部偏置连接到引脚。 "

    我从中了解到、尽管您在一个器件上显然取得了成功、但 TI 仍不能支持您向 VIN+VCC 施加外部9V (或任何电压)的建议。 器件可能会出现一些长期降级或其他不明显的下降、TI 不会保证其性能。

    作为替代方案、如果您可以找到一种暂时将 VIN 电压升高到23V 以上的方法、它可以在正常配置下从输入电源轨持续运行。
    也许一些电容耦合电压或低功耗的短暂电感反冲可以在上电时通过二极管或输入到 VIN 网络中、以使器件运行。 遗憾的是、您的现有设计将不受支持。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    电源电压为24V +/-20%。  即使使用电荷泵或类似器件、使用23V 快速启动 Vin 引脚也不会很容易。

    我将把这个标记为已解决-尽管不是令人满意。

    感谢你的帮助。

    Rob