主题中讨论的其他器件: ADS1256
您好!
这与 TPS63020降压-升压稳压器有关、我们面临着一个独特的稳压器问题。 我们的系统由电池供电、基于用于水质管理的 MSP432E 微控制器。 测量 pH、温度、导电性和浊度。 我们将逐节为测量电路供电。 当我们测量电导率时、如果器件配置为节能模式、但器件未配置为节能模式、则会出现数据表中所示的输出电压下降。 我们最初以为是 ADC ADS1256造成了这个问题、根据 TI 工程师的建议、我们移除了电路板上的许多电容器、有了改进、但没有完全解决。
请注意、输出电压设置为3.3V、MSP432E 的工作电压为2.97V 至3.6V、因此在电导率测量期间、电压会下降、具体情况与 PWM 开启或关闭进行测量时相同。 下面的链接解释了电导率操作、参考下面的电路+15V 和-15Vdc 使用 TPS65131RGER 生成。
需要注意的另一点是:如果3.3V 由外部电源供电、例如 MSP432E Launchpad、则一切正常、电压没有下降、3、3V 电压轨甚至不是0.1V。
按照数据表上的建议遵循布局。
请告诉我们如何解决这个问题。
此致、
穆鲁加