This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:TPS62130 OCP 行为问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788956/tps62130a-tps62130-ocp-behavior-issue

器件型号:TPS62130A

您好!

除了不同 的直流电子负载 模式、两个波形在同一测试条件下。

图片1和图片2的区别在于图片1是通过 CR 模式测试 的、图片2是通过 CC 模式测试的。

您能否帮助检查行为是否正确?

以及波形2为何如此异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、

    它看起来不像标准和预期行为。
    为了更好地帮助您、您能否向我们提供 TPS62130A 的使用条件? 输入/输出电压、负载是多少?
    您能否也提供系统原理图?
    非常感谢!

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIN= 3.3V VOUT=1.52V IOUT=3A

    原理图如下所示:

    请帮助检查原理图中是否存在任何错误。

    非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、

    我目前看不到任何可以解释这种行为的明显情况。
    您是否可以更具体地描述您所执行的测试? 您将哪种类型的设备用作负载(CR 和 CC)? 您是否尝试观察负载瞬态?
    您可以与我们分享您的布局吗?

    此外、使用原理图上的值计算 Vout、我发现 Vout = 1.15V。 这不能解释您观察到的内容。

    谢谢!

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是不是说2个波形不正确?

    您能否向我分享正确的 OCP 波形?

     

    @lynnchen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通过电子邮件对此进行讨论、然后关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、

    Dorian