This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28089问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791058/question-of-ucc28089

主题中讨论的其他器件:UCC28089

我们有关于 UCC28089的问题。

请告诉我们 UCC28089DR 和 UCC28089DRG4之间的区别。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro Nishizawa、

    差异 在于器件的 RoHS 和环境信息。

    UCC28089DRG4  采用 NiPdAu (镍钯金)涂层  

    UCC28089DR 可以具有 NiPdAu 或 CuSn (铜锡)涂层。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!


    我们在网页上查看了质量和环境数据。
    www.ti.com/.../pinout-quality

    但我们无法理解 UCC2809DR 和 UCC28089DRG4之间的区别。
    UCC2809DR 和 UCC28089DRG4的铅/焊球涂层在网页中为 CU/ NiPdAu。
    这些是相同的。


    我们无法在网页上找到您的答案。

    UCC28089DRG4采用 NiPdAu (镍钯金)涂层
    UCC28089DR 可以具有 NiPdAu 或 CuSn (铜锡)涂层。


    请在网页或数据表中说明检查 UCC2809DR 和 UCC28089DRG4之间差异的方法。

    此致、
    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro Nishizawa、
    我回答了您有关这些器件的问题。
    如果您希望验证我的答案、请联系您当地的 TI 销售办事处、他们将为您提供帮助。
    此致
    John