This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562210A:软启动时间

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790177/tps562210a-soft-start-time

器件型号:TPS562210A
主题中讨论的其他器件:TPS562209

大家好、

过去、我听说过 TPS562210 TSS 是指 SS 引脚电压上升至0.765V 的时间。

不过、我认为 TSS 应该是 VOUT 电压正常上升时间的时间。  

例如、TPS562209软启动时间典型值为1ms。 数据表上启动波形的 Vout 上升时间约为1ms。

TPS562210 TSS 公式为 TSS=CSS x VFBTH x 0.86/ISS。 当 CSS 为8200pF (EVM 条件)时、TSS 为0.899ms。

不过、我认为从数据表上的图28和29中可以看出、Vout 上升时间大约为1.8ms。

此 TSS 公式是否正确? 我认为最好将公式固定。

如果该公式正确、为什么从 SS 引脚变为0.765V 到 VOUT 产生较大的时间滞后来设置电压?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、
    我将研究您的问题、并将在星期一提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    是的、将 Vout 上升时间用作 SS 时间是正确的。 对于 SS 时间、我们的系统将其定义为 Vout 10%至90%上升时间。 如果您使用此定义来测量 SS 时间、您将获得匹配的结果以及方程式计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthonyy-San、

    感谢您的回答。

    根据使用 EVM 的数据表波形和测量结果、当 CSS 为8200pF 时、我认为 Vout 10%至90%上升时间大约为1.2ms。

    是否需要 TSS 等式的0.86系数?

    我想如果没有0.86系数、计算结果会更接近。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    感谢您帮助我们进行双重检查。 0.86应基于开发样品的验证结果。 不同生产批次可能存在一些差异或差异。 0.899ms 和1.2ms 应处于正常变化范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony San、

    感谢您的回答。
    我们应该考虑什么变化范围? 它大约是40%吗? 1.2ms 约为34%、而0.899ms 则为34%。


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    我也可能取决于电容器值的变化。 ISS 差异为30%。 电容值可能以+-5%-20%的幅度变化。