This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:TIDA-00161控制器文档

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59581, TIDA-00161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788326/tlc59581-tida-00161-controller-documentation

器件型号:TLC59581
主题中讨论的其他器件: TIDA-00161

尊敬的 TI 专家:

我目前正在使用 TLC59581为我的公司设计96 x 96像素 LED 矩阵的驱动器、该设计基于 TIDA-00161。 将会制造多个电路板、因此我必须确保没有松动的端头。 我在应用程序用户指南中找到了更多文档:   

e2e.ti.com/.../TLC58581-application-user-guide-with-Novastar-software.ppt

如果可能,我想要求提供更详细的文件,因为我还不确定有几件事:

1.对于通过解码器进行的5路复用,我发现信号 E 使用接收器卡的数据引脚,我想知道是否有任何特殊的理由将数据32用于信号 E?  

2.是否可以配置数据输出? 例如、对于驱动程序中的 D1、数据来自接收器卡的 data4或 data5。  

3.在 TIDA-00161中,它提到了回读功能的使用,如何针对这种情况配置接口? 它是否将 D1_Back、D2_Back 连接到接收器卡的任何数据引脚?

4.使用回读功能是否需要 SCLK_Bback?

谢谢、期待您的回复。


此致、

里诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、没有特殊原因、只需解码从5位到32开关信号。

    2、它可以由软件配置、软件可以将数据分配到相关的信号端口。

    3、大多数客户不会使用回读功能。 如果使用 SDO、则需要将其连接到 MCU、然后 MCU 转换数据并传输到接收器卡

    4、是的

    谢谢、

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我想进一步询问:  

    Q1和 Q2,发送器卡的输出引脚是否由软件自动配置?  

    问题3,您能否详细说明 MCU 在转换数据方面的作用? 是否读取存储 LOD 值的 READSID,然后将数据发送给发送方进行 Caterpillar 取消?  

    是否有有关 TIDA-00161的更多文档? 特别是在使用发件人卡创建配置文件时。 我想购买几个 TLC59581驱动器并组装它以创建 LED 显示模块、因此我需要确保不会犯重大错误。 这是我的电子邮件:raprawoto@gmail.com,以防您选择转至电子邮件。 谢谢你。

    此致、

    里诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、里诺、

    1、它不是引脚、但数据可以由软件分配。

    2、MCU 用作协议传输、SDOS 中的所有数据都需要先传输到 MCU、然后再传输到 FPGA。

    3、抱歉、我们没有更多文档。

    谢谢!

    肖恩。