This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:用于单输出的 LM5140

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP15032, LM5143-Q1, LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792765/lm5140-q1-lm5140-for-single-ouput

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP15032LM5143-Q1

大家好、期待

检查 PMP15032、当我们设计单输出时、 需要额外的运算放大电路才能在 COMP1至 COMP2上实现电流共享、对吧? 是有没有?还是有好的?

 

如果客户不使用放大电路,他们会在 COMP1和 COMP2上同时构建 RCC 网络电路,它是否可行?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    需要一个运算放大器来实现两相 LM5140-Q1解决方案。 或者、请考虑 LM5143-Q1两相控制器、该控制器不需要外部运算放大器即可实现电流共享。

    此致、
    Tim