This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:动态响应

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792139/tps65265-dynamic-response

器件型号:TPS65265

您好!

我正在使用 TPS65265生成多个电压的电路板上进行测试。  

我们由 TPS65265生成的电源之一、其标称电压为1.2V、标称电流负载为50mA、瞬态负载为~400mA。

我们发现1V2电源上持续几百微秒的突降、并且从标称值观察到为~150mV。 这些偏差会导致 由 TPS65265供电的数字电路出现问题

在随附的示波器屏幕截图中、绿色通道2是 LX 引脚上的电压、直流耦合。 蓝色的通道3是输出电压、交流耦合。  我们在 PSM 模式下使用 TPS65265、很明显 、当发生瞬态负载时、TPS65265会改变模式。  从 PSM 模式切换到 CCM 模式后、TPS65265似乎在一段时间内未调节输出电压。 这是否有任何已知问题?

谢谢、

Tom Perman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom  

    您是否正在测试 TPS65265 EVM?  

    如果没有、您能否向我发送原理图?  

    根据波形、TPS65265工作行为正常。  

    大幅下降主要是由于转换器环路响应缓慢所致、换言之、环路带宽太小、无法响应负载瞬态。   

    建议放大 RC 以增加带宽。  

    根据经验、您可以尝试使用 RC=50kOhm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zao、

    我们正在测试我们自己的电路、请参阅下面随附的原理图。 显示的波形来自第二个通道、生成电压 VCC_AMB_GEN_1V2。  

    我们尝试通过将 PSM 引脚拉至0V 来强制稳压器进入 CCM 模式。 在仅 CCM 模式下、我们不再观察到这些下降。  

    谢谢、

    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom

    注释:
    您使用的 RC 太小、建议设置 R135=R140=R149=10kohm、这样可以在 PSM 中增大环路带宽、从而降低输出骤降电压。
    2. FCCM 模式下的开关频率是连续的,FCCM 的带宽比 PSM 更宽,因此衰减消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    回答:

    1.我尝试按照您的建议将 R140更改为10K。 我再次记录了下降电压、如下所示。 尽管 DIP 的振幅已降至仅~90mV、但未解决问题。 再次达到标称电压仍然需要~250us。

    2.在下面的屏幕截图中、稳压器已在电压骤降开始~10us 内切换到 CCM 模式。 对于大部分 DIP (剩余240us)、稳压器运行在 CCM 模式下、因此我希望与此相关的带宽更高。 当稳压器从 PSM 切换到 CCM 时、CCM 模式完全运行之前是否需要初始化时间?

    谢谢、

    Tom

    蓝色-交流耦合1V2电源

    绿色- LX2直流耦合。 清楚地显示了 PSM 和 CCM 之间的过渡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tom  

    注释:  

    继续将 RC 增加到30k Ω、40k Ω 或50k Ω、以进一步降低 DIP 电压。  

    2.对于 Vout 恢复 时间、建议将 CC (C571和 C577)减少到2.2nF 或1nF。