This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2559:无论处于非活动状态还是活动状态、反向电流都需要处于非活动状态

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791858/tps2559-whether-en-inactive-or-active-reverse-current-needs-to-be-inactive

器件型号:TPS2559

您好,团队

根据 TPS 2559的数据表、它具有反向电流截止功能。 但是、在 TPS 25221的数据表中、它被描述为"反向电流阻断(禁用时)"、这使我感到困惑。

这两个项目的结构非常相似、但是反向电流截止功能的描述完全不同、一个是指使能引脚的状态、另一个是指不起作用的状态。 数据表中未提供进一步的详细信息。

我们的要求是 当 Vout-VIN > 100mV 反向电流需要截止时、无论 EN 引脚处于非活动状态或活动状态。

TPS 2559是否满足上述要求?

 

此致、

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lijia、
    我将通过电子邮件向您发送邮件。
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了您的电子邮件,谢谢!