请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138HSFBEVM-029 主题中讨论的其他器件:UCD3138、 UCC27211
您好!
我在 UCD3138的全桥硬开关开发板上构建了全桥电路模型。
由于我使用的主 MOS 晶体管驱动器不是 UCC27211、导致 PWM 信号延迟200ns、所以我测试了 UCC27211延迟约30ns、电路 PWM 驱动时序发生了变化。
如上所示、初级 MOS 晶体管和次级同步整流器被驱动。 紫色和绿色是主要驱动器、黄色和蓝色是辅助驱动器。 可以看出、在主驱动器 PWM 信号通过驱动器 IR2110后会出现200ns 的延迟。 主驱动器和辅助驱动器信号之间存在重叠。
我尝试将主驱动器和辅助驱动器之间的死区增加300ns、以便重叠区域消失、即同步整流驱动信号的导通时间缩短。 但是、该电路将再次振荡、如下所示:
我不知道为什么会出现振荡。 此时、输入电流将增加0.6A。 我观察到的现象是、通过增大初级和次级 PWM 的死区、虽然初级延迟导致的重叠消失、但初级和次级驱动的占空比也减小。 我不知道主电路为什么会振荡? 或者,什么方法可以消除驱动器 IR2110导致的200ns 延迟的不利影响?