请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54561 大家好、期待
在使用 TPS54561对 OCP 进行测试时、观察到 Vout 降至零、但输出电流保持7A。 IC 仍在工作。 它是否正常?
触发 OCP 时的正确行为是什么?
CH1:Vout、Ch2:Iout、Ch3:Vin、Ch4:SW
谢谢、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.