This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285A:TPS51285A --- VREG3和 VREG5的输出电容器

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285A, CSD87331Q3D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792137/tps51285a-tps51285a-------output-capacitor-of-vreg3-and-vreg5

器件型号:TPS51285A
主题中讨论的其他器件: CSD87331Q3D

您好,

 µF TPS51285A 数据表的建议、VREG5和 VREG3每一个都需要一个值为4.7 μ F 或更大(X5R 级或更高)的陶瓷电容器。

如果我将电容值从4.7uF 更改为1uF、  控制器 是否会出现异常故障? 执行此更改是否是一个关键问题?

 即使  电容 为1uF、我测得的 VREG3电压电平也在3.3V 时保持稳定。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    我们建议保持4.7 μ F。  内部 LDO 需要该电容、以使其在任何正常工作条件下保持稳定。 我认为您的测量仅涵盖几个特定条件。 LDO 在负载瞬态等条件下可能仍然不稳定。

    此外、MLCC 应考虑直流偏置降额。 您的有效电容甚至可以小于1uF。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的评论。

    顺便 说一下、我正在调试 损坏使用 TPS51285A 电路切换2输出3.3V 的高侧 MOSFET (CSD87331Q3D)的问题 、 CSD87331Q3D 似乎对地短路。

    此问题是否与不稳定的 VREG3有关? (使用1uF 电容器)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的评论。

    顺便 说一下、我正在调试 损坏使用 TPS51285A 电路切换2输出3.3V 的高侧 MOSFET (CSD87331Q3D)的问题 、 CSD87331Q3D 似乎对地短路。

    此问题是否与不稳定的 VREG3有关? (使用1uF 电容器)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、

    它可能是这样。 请参阅数据表第9页的方框图、VREG3作为"VDD"连接到两个开关。 它为内部逻辑提供电源。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、
    好的、谢谢!

    此致、