请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194-Q1 您好、,有一个测试波形,、我无法确保是否正常?
测试条件和设置:频率=635KHz、L=33uH;PWM=100%;
输入:13.5V;输出电流:180mA;
1.您能告诉我为什么直通输入电感器电流存在振铃现象吗?
2.对系统的影响程度,如稳定性、EMI 等
如何削弱它。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、,有一个测试波形,、我无法确保是否正常?
测试条件和设置:频率=635KHz、L=33uH;PWM=100%;
输入:13.5V;输出电流:180mA;
1.您能告诉我为什么直通输入电感器电流存在振铃现象吗?
2.对系统的影响程度,如稳定性、EMI 等
如何削弱它。