This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:输入电感器电流存在振铃现象

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789727/tps61194-q1-input-inductor-current-has-ring-phenomenon

器件型号:TPS61194-Q1

您好、,有一个测试波形,、我无法确保是否正常?

测试条件和设置:频率=635KHz、L=33uH;PWM=100%;

输入:13.5V;输出电流:180mA;

1.您能告诉我为什么直通输入电感器电流存在振铃现象吗?

2.对系统的影响程度,如稳定性、EMI 等

如何削弱它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电感器电流中看到一些振铃是正常的。 但在 上面的波形中、振铃确实很大。 这通常是由电路中的寄生电容器和电感或不良布局造成的。 它可能会对 EMI 性能产生一些影响。  您在第二张图片中测量的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    频率约为96MHz、是电流 PCB 和电感器的解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍布森、您好!

    对于布局、请确保电流环路面积尽可能小。 GND 平面需要在高电流升压布线下保持完整、以便为高频提供尽可能短的返回路径和尽可能小的电流环路。