This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:输出12V 至15V 动态变化

Guru**** 2532210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792281/tps61178-output-12v-to-15v-dynamic-change

器件型号:TPS61178

您好!

我们将 TPS61178用于 Vin=7~8.8V、Vout=12V 或15V、~35W 应用。

对于不同负载、我们需要将某些情况下的输出电压升高到15V、但我们不知道如果我们按如下方式工作、会有任何风险。

1.启用 TPS61178

2.将 BOOST_15V_EN 拉为高电平、打开 MOSFET、让低侧分压电阻器达到70.98k、Vout =15V

它会对转换器工作中的输出电压变化产生副作用吗? 还是需要在转换器启用之前更改电压?

谢谢!

Jeff

此处附上原理图:

e2e.ti.com/.../TPS61178.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    负责该器件的工程师不在办公室、下周将作出响应。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    通过 FB 引脚更改输出电压的电路正常。
    但我在原理图中发现了几个问题、
    开关频率为1.5M、但开关损耗对于这个器件来说太高了。 如果可能、我建议使用500kHz 频率。
    2、如果频率为500kHz、电感器应至少为3.3 μ H。
    3、COMP 管脚的1nF 电容太小。 它与输出电容器相关。 我建议首先使用68nF。