This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 提出升压转换器建议

Guru**** 2787015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789885/asking-for-the-boost-converter-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS61178

大家好、

客户正在寻找升压转换器解决方案。
您是否会为此推荐合适的解决方案?

升压转换器
VIN=7~8.8V、Vout=15V、Iout=2.5A。 还需要低于1uH 的支持电感器值。

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、
    TPS61178不在此应用中使用。 输出电流是连续还是脉冲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、
    我假设您已经解决了这个问题、所以我关闭了这个帖子。 如果没有、只需在下面回复即可。