This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:IC 的功率耗散

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792085/tps61170-power-dissipation-of-the-ic

器件型号:TPS61170

您好!

我喜欢计算 TPS61170的功耗以确保温度上升。 (MOSFET 和电流感应电阻器嵌入到器件中)。

您能否提供计算所需的公式和数据。 IAM 将此器件用于升压转换器。

谢谢、

Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    我们没有公式。 但我们可以为您进行粗略估算。 您的 Vin、Vo 和 IO 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    以下是数据。 然而,是否有可能给出输出电流的关系或变化? 因为 Vin 和 Vo 将保持不变、但将来 IO 会发生变化。  

    输入电压:最小值=6V;典型值=6.5V;最大值=7V

    Vo : 最小值=11V;典型值=12V;最大值=13V

    IO  :最大150mA

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将很快为您提供结果。 请耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当 IO=0.15A 时、IC 损耗约为60mW、当 IO=0.2A 时、IC 损耗约为80mW; 当 IO=0.3A 时、IC 损耗约为120mW。