This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:外部 FET 限制

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792372/lm25145-external-fet-restriction

器件型号:LM25145

你(们)好

您是否会建议外部 FET 的 Ciss 有任何限制?

因为我的客户面临周期性压降等异常操作  

Ciss=7000pF FET 时的内部稳压器输出、但 Ciss=600pF FET 没有问题。

C 或 R 的电路器件的值与数据表的值几乎相似。

Fsw 大约为450KHz 设置。

任何建议都应受到高度赞赏。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shidara-San,

    您能否分享客户在其应用中考虑使用的 FET 的数据表。 另请分享设计原理图。

    ----阿姆布雷什