This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ40Z60EVM-578:如何在不使用 bqStudio 的情况下启动电路板

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60EVM-578, BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792267/linux-bq40z60evm-578-how-to-initiate-the-board-without-bqstudio

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ40Z60

工具/软件:Linux

你好

一家承包商正在为我们的项目设计电池管理板、我的任务是了解如何使用 SBC i2c 端口从 Linux 读取电池状态。 由于承包商的原型在一段时间内不准备就绪、我购买 了 BQ40Z60EVM-578来测试我的代码。  我希望避免 购买 EV2400并使用 bqStudio 检查所有内容、因为它不会给我太多的钱-我需要通过 Linux 下的内置 i2c 端口进行通信、配置芯片不是我的职责。

当我按照  说明将12V 电源、2节电池+ 2根跳线和负载连接到 BQ40Z60EVM-578时、电路板看起来非常死-按 LED 显示按钮或唤醒不会点亮任何 LED。 I2C 总线也不会产生任何响应、但当我使用逻辑分析仪检查时、从 SBC 侧看协议看起来不错。

我的问题是"bqStudio 是否使用任何特殊的 i2c 命令来启动电路板、或者如果没有它、我应该能够测试与 bq40z60芯片的简单 i2c 通信?"

谢谢、此致、

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    您需要按照 EVM 用户指南中列出的说明启动并运行监测计。 我不建议您尽量避免购买 ev2400、因为您需要该工具来评估电量监测计、并进行比较以确保您所做的操作正确无误。

    谢谢
    Onyx