This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:并联锂离子电池的最大数量

Guru**** 2532100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792557/bq27531-g1-maximum-number-of-parallel-lithium-ion-cells

器件型号:BQ27531-G1

大家好、TI 电源管理论坛、  

我对 BQ27531-G1电量监测计与 具有 多节并联锂离子电池的 BQ24192单节电池充电器配合使用有疑问。 我们的产品将使用配置为1s5p 的18650锂离子电池。 总容量约为5个3000mAh = 15Ah。

其他客户是否在采用类似配置的电量监测计中取得了成功? 用于电量监测的并联电芯数量或电池容量上限是多少?  

我们的问题是、阻抗跟踪算法或库仑计数器可能无法支持如此多的并联电芯、因为对于单个18650电芯、电池的内部电阻将是其电阻的五分之一。 我们想知道电量监测计支持的电池数量最多、或者其他客户是否成功使用了多达五节锂离子电池。  

感谢你的帮助。  

Jeffrey Dowell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jeff

    您可以按照以下应用手册调整电流和容量值:

    www.ti.com/.../slua760

    我们在 TI.com 上的参数搜索工具列出了监测计可支持的最大容量为8000mAh。 这限制或引导了您可以使用的并联电池的数量。 根据上面列出的应用手册、您应该能够超过8Ah。

    谢谢
    Onyx