This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:锥形电流

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792468/bq27426-taper-current

器件型号:BQ27426

尊敬的 TI 支持成员:

bq27426电量监测计(sluubn3) P3快速入门指南规定:"截止率值允许监测计将其满电量检测点与充电器的完全充电检测点同步。"

这是否意味着当 bq 27426测量的充电电流值变为收尾电流时、SOC = 100%?

例如、我将其设置如下。
锥形电流:60 +(60 * 0.1)= 66 (mA)
锥形率:800/(0.1 * 66)= 133 (0.1 HR 率)

在这种情况下、当 bq 27426测量的电流值达到66mA 时、是否意味着 SOC = 100%?

此致、

Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这只是意味着、一旦达到锥形电流、监测计就会设置 FC 标志。 如果监测计尚未达到100%、则 SOC 将在该点达到100%。

    谢谢
    Onyx