请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 您可以使用 Bq28z610 Pck 引脚等效图吗?
我们使用10kohm 连接 bq28z610电池组引脚和 P+、这将导致 电池组引脚压降、因此监测计无法从关断模式唤醒。
BTW、EVM 为10欧姆、 有多少合适的值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.