This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:一般启动问题

Guru**** 2766025 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950, UCC28951, UCC28950-Q1, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790374/ucc28951-q1-general-startup-questions

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC28951UCC28950-Q1PMP8740

主席先生,

由于 UVLO、我将从 UCC28950切换到 UCC28951-Q1。  我想就 UCC28951-Q1 IC 提出几个问题。

我在论坛上看到了以下声明:

'如果动力总成没有输入电压并且 VCC 被施加到 UCC28951-Q1 控制器上、则 OUTA、OUTB、OUTA 和 OUTD 信号将出现。 它们中的每一个都将处于50%的占空比-更少的部分、以支持您已编程的死区时间。 由于输出低于其设定值、控制器将以 Dmax 运行。"

我相信我理解这一说法。

我目前正在进行一项设计、该设计一开始不会使用 SR 引脚、而是在输出级中使用肖特基二极管。  

VIN = 150V、PoUT = 600W、Vout = 27V、

问题1 -- 如果我不打算使用 SR 输出(引脚18输出 E 和引脚17输出 F),我还需要为引脚14 ADELEF 安装组件吗?  引脚8 Delef 的问题相同。  如果决定、我可以稍后添加这些内容吗?  是/否?

问题2 -- 根据我 的理解,用于 UCC28950 IC 的同一 TI Excel 电子表格 是用于 UCC28951-Q1 IC 的相同电子表格?

问题#3 -- 是否有某种形式的文献可以指导我掌握一些 在我向动力传动系施加电压之前我需要知道的关键电压?

问题4 -- 只是为了引发信号电路,引脚#15 CS 是否需要电流感测电路?  在对动力总成施加电压之前、我看不到它的重要性。

问题5 -- 你是否能够建议一个舒适的软启动 TME 并且有可能为引脚6和7提供延迟时间?  也许只是为了使信号板启动并运行而使用的棒球场数字?

期待您的回复。  将于星期一开始构建。  周五回来。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    UCC28951-Q1 数据表 EQ #113  和 EQ #118

    我没有看到我的错误。  请帮助。

    EQ #113 -我找不到 DCLAMP 的值。

    EQ #113    
    VDA = Vp*(DCLAMP (1-DCLAMP))
       
    VP = 2.000  
    DCLAMP =          ???  
    1 = 1  
       
       
       
       
    VDA =       ???  

    EQ #118 -我的解决方案是错误的。

    EQ #118    
    FLP = 1/(2 * pi*f*1000* rlf1* CLF)
       
    2 = 2.000  
    PI = 3.142.  
    F = 102637.  
    Rlf1 = 1000.00  
    CLF = 3.30E-10.  
       
       
    FLP = 4.70  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    我已联系我的一位同事回答您的问题。 谢谢。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Loy、


    我很高兴听到您的发言。


    Q1、即使您需要 SR 功能、我也不建议您打开任何引脚。

    Q2、是的、我认为应该是相同的。

    我不能完全理解您在第3季度 Q5问题上的问题。 请详细描述一下吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Loy:

    这来自我的同事的评论、如下所示、

    Q1–将 Oroute 和 OUTF 引脚保持断开状态是正常的。 如果不使用 ADELEF 引脚、则应将其接地、我们的 EVM 使用分压器和零欧姆链路来提供灵活性、这是一个有用的选项。 Delef 引脚应通过13k 至90k 范围内的电阻接地。 Delef 不应接地、因为它可能会限制 IC 寿命、从而导致长期故障。 可以选择将 DCM 引脚连接到 VREF、以抑制 OTION 和 OUTF 引脚上的开关信号。 这将略微降低系统噪声。

    Q2–UCC28950、UCC28950-Q1、UCC28951和 UCC28951-Q1的 Excel 电子表格是相同的。

    Q3–我倾向于将海报参考数据表–但这可能会有点苛刻。 ‘调试,我始终建议将 VCC 应用到控制器,然后将电压缓慢地从0V 增加到大约20V,然后仔细观察波形’再进一步增加到50V, 然后是75V、100V 等、确保每个级的关键波形都正常。 关键是避免在400V 时打开功率级、然后想知道它为什么会爆炸。

    Q4–当施加 VCC 时、控制器将以 Dmax 运行、无需 CS 信号。

    Q5–软启动时间–大约50ms 是合理的。
    延迟时间为6和7–我想300ns 是一个合理的起点。 当用户缓慢增大 Vin 时、这是需要调整的因素之一。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考:

    7.4器件功能模式

    •闭锁模式。 在 SS 引脚和 VREF 之间连接一个电阻器。 如果控制器进入电流限制模式、UCC28951-Q1将随后锁存。 (1)

    1. 电流模式控制和电压模式控制是互斥的、主模式和从模式也是如此。

    问题1 --如果 Vref 和 SS/EN 引脚5之间连接了一个电阻器,并且 CS 引脚#15超过2V,则 IC 将关断。 那么、这是否是限制流经 QA、QB、QC 和 QD 开关的电流的方法?

    问题2 --这种关闭是自动复位还是需要手动复位?

    问题3 ----您是否可以更详细地简要地解释这种功能模式?

    问题4 -- UCC28951-Q1数据表未显示此电阻器的原理图参考,也未提供任何公式来支持此模式。 是否有公式支持确定该电阻器值的正确值?

    问题5 ----图55。 子板原理图显示了一个与 CSS 电容器并联的电阻器(Rd)、该电阻器从引脚5 (SS /EN)接地。 我很困惑。 您是否会解释数据表中不支持的该电阻器的使用方法或公式来支持该电阻器。

    另请注意、TI UCC28950 Excel 电子表格不支持引脚#5上的任何电阻器、无论是连接到 Vref 还是接地。

    问题#6 --是否有支持这个功能模式的公式。

     

    参考:

    UCC28951-Q1数据表、《UCC28951-Q1简化版应用》、引脚#5 SS /EN (使能)

    此图显示在 CSS 接地之前连接到引脚#5的“使能”。 没有文档可以演示这是高信号还是低信号、或者电流要求。

    问题7 --如何将此“启用”与 UCC28951-Q1 IC 结合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    A1/当 CS 引脚达到2V 时、PWM 周期由 IC 上的逐周期比较器立即终止。 这在每个开关周期发生、并将限制流经开关 QA、QB、QC 和 QD 的电流。 此操作不取决于从 SS/EN 到 VREF 的任何电阻器的值。 C-b-C 比较器电路在软启动期间有效。  如果过流情况持续存在、C-b-C 比较器将继续限制初级开关中的电流、同时 SS/EN 引脚将灌入电流 IDS -如数据表图42所示。 此电流将使 SS 电容器放电、当 SS/EN 引脚上的电压降至3.6V 时、所有开关将停止。 C-b-C 比较器提供逐周期电流保护、SS/EN 引脚上的3.6V 阈值提供更长期的过流保护。  DS 的第7.3.14节说明了此电路的作用。  

    A2/A3/A4/ 关断可以是锁存或非锁存。 链接的文档提供了有关如何修改系统以在电流限制下实现锁存或非锁存关断或连续运行的更多详细信息。   /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8345.UCC2895x-Hiccup-prevention.docx

    A5/ DS 的 P16上有一条注释、说明如果控制器配置为从机模式、则需要825K 电阻器(5%到 l)。 在某些情况下、该电阻器有助于防止 SS/EN 引脚上升至4.65V 以上-这不是一种危险情况、但它确实会延长系统在关闭之前在 ILIM 中花费的时间。 它还使从器件的 SS 斜坡比主器件的 SS 斜坡慢。

    6我们没有在 Excel 电子表格中包括支持断续、锁存或非锁存行为选择所需的公式。 我在上面链接的文档应该为您提供足够的信息来设计电路。 如果不清楚、请告诉我。

    7使能信号为低电平有效。 实现它的正常方法是使用小信号 MOSFET、该 MOSFET 由微控制器的某些数字线路进行控制。 该电路如上面链接的文档所示。 唯一重要的是 EN 阈值可以低至250mV、因此双极晶体管的 VCE_SAT 规格可能不足以满足所有情况下的要求。

    PMP8740参考设计展示了该 EN 信号的实际实现方式-原理图位于 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/PMP8740-2KW-Rev_5F00_D-Full-Bridge.pdf

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周福

    非常感谢你的帮助。
    ED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin

    我将如  上所述对设计进行更改。  

    感谢你的所有帮助。

     

    ED