This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从15伏转换为+/-20伏

Guru**** 2542190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792420/conversion-from-15volt-to--20volt

主题中讨论的其他器件:LM5022LM5155

您好!

您能否建议将 15V 转换为+/-20V 的降压/升压 IC 的器件型号?

谢谢、

塞马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seema、

    感谢您提出问题。

    输出功率是多少? 输出是否需要是分离电压轨? 例如、双路输出反激式转换器适合此应用。 LM5155或 LM5022将是多输出反激的良好起点。

    请查看 TI 参考设计网站、查看是否有与您的应用规格接近的设计。
    www.ti.com/.../index.html

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett