This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:TPS7A47

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792585/tps7a47-tps7a47

器件型号:TPS7A47

我能否在该 LDO 的输入端施加12V 电压、并通过设置(接地)相应 的电压引脚获得15V 输出电压? 输出端的电流值会发生什么情况? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于线性低压降稳压器、您至少需要使 Vin 高于 Vout (压降值由电流负载决定)。 输入电压为12V 时、输出电压不能为15V。

    此致、
    Jason Song