This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:如何在主机不存在时启用外设器件的 CDP 电源模式?

Guru**** 2537640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790038/tps2546-how-to-enable-cdp-power-mode-on-to-periphal-device-when-host-is-not-present

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件: TPS2511

您好!  

我已阅读数据表中 CDP 模式下的内容、" 支持 USB 2.0通信、主机控制器必须处于活动状态才能进行充电。" 当不存在主机时、是否仍能以1.5A 的电流为便携式设备充电?  

谢谢、  

Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    设备专家将尽快回复您的问题。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢你的及时答复,我热切地等待。

    谢谢、
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    你有更新吗? 这有点紧急。

    谢谢、
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我的回复很晚、因为出差而外出。

    是的、当主机与充电器断开连接时、您可以将充电方案从 CDP 更改为 DCP 充电。

    希望这能解答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的快速回答、这是否意味着在 CDP 模式下、如果没有主机连接到 TPS2546充电、则不会启用该功能?
    是否有不需要开关的芯片?

    谢谢你
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 如果您需要完全不依赖主机的专用充电器、则可以使用 TPS2511。 但这不会通过 D+/D-通信。 如果您需要一个也能够将数据传递到主机的符合 BC1.2标准的充电器、则需要使用 TPS2546。 希望这能解答您的问题!