This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Θja μ W 的 UC3708DW

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27524A, UC3708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790846/ja-of-uc3708dw

主题中讨论的其他器件:UCC27524UCC27524AUC3708

我们对 UC3708DW 有疑问。

请告诉我们 UC3708DW (SOIC 封装)的 μ Θja。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San、

    感谢您关注我们的器件、我叫 Mamadou Diallo、我是支持低侧驱动器的 AE。

    这是一个较旧的器件、因此数据可能不易获得。 但是、根据所关注的特定功能、我们提供了适用于新设计的优化驱动器。 我可能会对我们最新的双路低侧驱动器感兴趣、例如 UCC27524 (双路低侧驱动器)或 UCC27524A (具有负输入处理能力的双路低侧驱动器)。 对于 SOIC (8)封装、两种器件均具有 Theta-Ja = 130.9°C/W。

    此外、这些器件将提供更好的开关特性、更强的驱动电流和更好的通道间延迟匹配 UC3708。

    请单击绿色按钮确认此问题是否能解决您的问题、或者通过发布此主题让我们知道您是否有进一步的问题。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!


    UC3708DW 被我们的客户长时间使用。
    无法更改 IC。
    您知道 Θja 的 UC3708DW 吗?

    您说过、对于 SOIC (8)封装、这两种器件的 Theta-Ja = 130.9°C/W。
    UC3708DW 是否相同?

    此致、
    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San、

    感谢后续行动。

    我建议使用这些替代器件、因为我希望确保我们的客户在其应用中使用具有更好开关特性、更强驱动电流和更现代工艺技术的最优化的驱动器、使其适合当今的应用。

    我将研究该器件的任何可用数据、但请记住、该热参数不仅取决于封装、还取决于系统级特性、例如 PCB 布局和外部环境温度。 了解其系统后、客户还可以使用随附应用手册中的方程式2来估算 RθJA (有效)。

    此致、

    -Mamadou

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!

    我们了解您的情况。
    请告诉我们您对 Θja 的调查结果。
    我们正在等待您的回答。

    此致、
    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    在我研究我的终端时、您能帮助我了解客户应用、以及他们为什么不愿意考虑使用新器件? 首先、哪些特定的特性/参数会吸引他们加入该器件?

    感谢您在我研究过程中帮助回答这些问题。

    提前感谢您的帮助。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们的客户没有足够的时间选择新产品。
    没有时间进行大规模生产。
    因此、我们的客户使用 UC3708DW 作为实际产品。
    应用似乎是工业设备。

    此致、
    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!

    你的情况如何?
    我们正在等待您的回答。
    请告诉我们 UC3708DW 的 Θja。

    此致、
    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San、

    感谢您的耐心等待。

    我仍在处理这一请求。 请接受我的朋友请求、我可以通过电子邮件直接向您更新。

    同时、我将把这个线程标记为已解析并将其关闭。

    如果您有其他应用相关问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。