This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65835:自造快门护目镜、具有对两个眼帘的单独控制

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792479/tps65835-selfmade-shutter-goggles-with-seperate-control-of-both-eye-shutters

器件型号:TPS65835

您好!

我面临的问题与上一个主题中提到的问题相同。
尝试创建符合以下规格的主动快门护目镜:

  • 独立关闭每个眼镜镜头
  • 使两个透镜能够同时打开或关闭
  • 一旦将关机命令(打开或关闭)发送到镜头、镜头应保持相同状态、直到发送相反的命令

如上一个主题中所述、 TPS65835无法实现这一点。 是否有人可以建议我另一个模式、让我可以解决这个问题?
另一个要点是、我的快门 LCD 需要5V 才能实现完全黑暗。 如果这也是模型的不可描述性。

好的、Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    据我所知、自2011年以来、TI 没有为3D 快门眼镜开发定制解决方案。 如果现有的定制解决方案满足您的要求、可能需要分立式设计。