This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62111:TPS6211x-EVM

Guru**** 2533810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62111, TPS62182, TPS62180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792198/tps62111-tps6211x-evm

器件型号:TPS62111
主题中讨论的其他器件:TPS62182TPS62180

我能否同时连接3个 TPS6211x-EVM 以获得3倍电流~4.5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TPS62111

    还是某些转换器 PCBA 接受6V 电压并输出3.3V ~5A 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mingali Kao、您好!

    如果您正在寻找一个接受6V 输入并将其降压至3.3V 并且能够提供5A 电流的器件、那么我建议您使用 TPS62182 (或者具有可调输出电压的 TPS62180)。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Omar。
    我将检查该 EVM 是否适合我的箱子。