This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:客户希望添加电容器以降低噪声

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789827/tlv431-customer-want-to-add-a-cap-to-reduce-noise

器件型号:TLV431

您好、支持团队

我的客户希望在栅极到阴极的电阻器上添加一个电容器。  栅极与阳极之间还有另一个电阻器。 问题是、使用该电容器时、当电路放电时、他会看到注入栅极的电流超过50uA

这是他的问题

我们都知道、该器件的输出电压为 Vout = Vref·(1 + R1/R2)。 此外,由于负反馈的减少,该部件的噪声和动态阻抗(特别是在频率上升时)明显受到与系数1 + R1/R2成比例的影响。

 

 

               通过使用电容器旁路 R1、可以在交流频率下缓解这种现象。 遗憾的是、当突然关闭 Vout 突然降至零伏时、此方案将超出本电子邮件主题中的绝对最大限制。

 

               我知道如何解决这个问题,但我想更好地了解限制的性质。 我假设该负电流开始流动的基准电压大约为-.6V、其中基板二极管开始导通。 我还怀疑-50uA 的极短脉冲不会造成损坏、但-50uA 的连续电流会导致有限持续时间内的更大电流。 是否存在与此故障相关的能量限制?

 

      此致

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我没有足够的信息来帮助解决这个问题。

    您能否共享原理图以便我更好地了解应用? TLV431是世界上用途最广泛的电路之一。

    您说的是 REF 引脚、还是有其他 FET?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    此线程已处于非活动状态一段时间。
    我认为这个问题已经解决。 如果没有、请随时直接与我联系和/或开始新的主题。