This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:当我们更新 reg04寄存器中的相应位时、电池不会充电到高于1A 的电流

Guru**** 2533200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792398/bq25898-battery-is-not-charging-above-1a-when-we-update-corresponding-bits-in-reg04-register

器件型号:BQ25898

您好,

我们使用 bq25898充电器、并尝试通过写入 reg04至值0x20将输入充电电流设置为2A。 这些值正在成功更新、但我们将获得大约1.3A 的充电电流、这是不可预料的。

此外、当我们在没有充电器驱动器的情况下启动目标时、电池的充电电流为2A、这一点非常完美。  如果我们更新了 icharg 寄存器、我不知道为什么电池不充电?

您能告诉我们如何将输入充电电流成功更改为2A、3A 和4A 吗?

我还想知道 IINLIM 和 ICHRG 电流之间的关系是什么?

谢谢、此致、

Dharmender Sharma

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IINDPM 指的是输入电流限制。 实际输入电流限制是 ILIM 引脚设置的下限(当 EN_ILIM 位为高电平时)或 IIINLIM 寄存器位(REG00[5:0])。
    ICHG 是指充电电流、即输出电流。
    参阅9.2.6.2 d/s 上的动态电源管理、当输入源过载时、电流会超过输入电流限制(IINLIM 或 IDPM_LIM)或电压会降至输入电压限制(VINDPM)以下。 然后、该器件会降低充电电流、直到输入电流降至输入电流限值以下且输入电压升至输入电压限值以上。

    谢谢、

    宁。