This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCC27211:查找损坏原因

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KCS, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792309/ccs-ucc27211-to-find-out-the-cause-of-damage

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件:CSD19536KCS

工具/软件:Code Composer Studio

输入电压超过60V 时、芯片(__LW_AT__UCC27211) 易于损坏。 为什么? 我找不到损坏的原因,请帮我。 注:MOFSET 为 CSD19536KCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 UCC27211半桥驱动器。

    为了能够提供有用的反馈、我需要获取有关应用和操作详细信息的更多信息。

    当 UCC27211损坏时、是否存在任何其他组件损坏、例如功率 MOSFET?

    我假设60V 是功率 MOSFET 半桥输入的输入。 尽管输入为60V、但 MOSFET 功率序列中可能存在高于输入电压的电压尖峰和振铃。 确认应用中的电压处于驱动器建议的工作范围内:VDD 8-17V、VHB-VHS 8-17V、HS -1V 至105V、以及 HB 115V 最大电压。 如果看不到波形、我无法评论是否存在额定电压问题。

    您能否提供驱动器和支持组件以及功率 MOSFET 电路的原理图? 我想回顾一下组件值。 还提供了设计、VDD、VIN 范围、开关频率的运行条件详细信息。

    请提供安全工作条件(60V 输入)下以下波形的示波器图。 低侧 MOSFET VGS、高侧 MOSFET VGS、如果可能、使用差分探针、开关节点(HS 引脚)。 记录具有多个开关周期的图、并放大以查看每个 MOSFET 的导通和关断详细信息。

    请确认这是否有用、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致

    Richard Herring