This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:关于 Rsns

Guru**** 2555220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792385/bq76940-about-the-rsns

器件型号:BQ76940

尊敬的所有,

请帮助查看附件中的原理图。

如果我不需要充电器中的过流和充电器中的短路电流、 我可以不使用 Rsns 吗?  

它不需要对 FET 进行充电或放电。此电路是否正确?

 e2e.ti.com/.../88253.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、维氏女士、
    如果您不需要过流或电流测量、则无需感应电阻器、bq76940 SRP 和 SRN 可通过电阻器或直接连接到 GND (VSS)。 在运行时、不会使 CC 降低电流。 器件中仍然存在过流电路、因此系统软件仍应对其做出响应。 在 SRX 输入短接的情况下、过流故障置1、但如果 REGSRC 因任何原因进行切换、则在电源恢复时可以显示故障。
    DSG 和 CHG 是输出、可保持断开状态。 R75和 R76正常、如果未启用输出、它们不会消耗电流。