This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:打开均衡后的瞬时 OV 警报

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791924/bq76940-instantaneous-ov-alarm-after-turning-on-equalization

器件型号:BQ76940

  在充电的情况下、我打开了 CB6的均衡功能、但 OV 保护是瞬时的。 我的 OV 设置的阈值为4.3V。 从 PC 软件可以看出、第5个灯串的电压已达到4.7V、但我用万用表检查后发现只有4.2V。 如何解决此问题?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiufeng、
    电路板上似乎存在连接问题。
    如果是在不使用电池的情况下使用的 EVM、请确保电池仿真器开关已关闭、请注意电池平衡将改变电阻分压器上的电压、其他电池电压也会改变。
    如果是与电池配合使用的 EVM、请确保电池仿真器已关闭、以便电池不会耗尽。 检查与电池5的连接、因为它似乎打开了电池6平衡、导致电池5端子上升、电压报告为高电平。
    如果是您自己的电路板、请通过数据表或其他参考文档中所示的适当滤波电阻器和拓扑来检查 VC5、VC5X 和 VC5B 与电池的连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们自己绘制了什么电路板、单元仿真器开关是什么? 我在哪里找到了他?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiufeng、
    如果您已经为电池设计了自己的电路板、则不太可能包含仿真电阻器。 在 EVM 上、它们是 http://www.ti.com/lit/slvu925的图40所示的电阻器。 开关为 S3和 S4。