This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:UCC2818或 UCC28180 PFC 控制器是否更好?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792446/ucc2818-ucc2818-or-ucc28180-pfc-controller-is-better

器件型号:UCC2818

尊敬的 TI 专家:

UCC2818或 UCC28180 PFC 控制器更适合3kW 设计?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aneesh:

    感谢您关注 TI 产品系列。
    PCF 的更好选择取决于您在设计中偏爱什么?
    封装尺寸、控制模式、例如 TM 或 CCM 等 我认为、使用 CCM-PFC 控制器满足如此高的功率需求是一个不错的选择。
    UCC28180正是您的理想选择、因为下面随附了适用于您的应用的预先存在的参考设计 TIDA00779:
    www.ti.com/.../TIDA-00779

    此致、
    区域