This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:我们是否可以拥有更高输出电压的 TPS61096A 路线图?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A, LM5002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792346/tps61096a-may-we-have-tps61096a-road-map-that-will-more-high-output-voltage

器件型号:TPS61096A
主题中讨论的其他器件: LM5002

你(们)好,先生  

我们是否可以拥有 更高输出电压的 TPS61096A 路线图?

输入电压=3.6~4V 输出电压30V 输出电流<2mA 时的最佳效率  

                           VIN=3.6~4V 输出电压50V  输出电流<2mA

                           VIN=3.6~4V 输出电压60V  输出电流<2mA

有人建议吗?

                             令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey:
    LM5002可能是您的理想选择。 它是 RTM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    在我的情况下,LM5002无法运行设计。 有什么问题吗?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    我漫步于 Webench。
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey:
    webench 可能不支持这种情况、因为它受占空比的限制。
    实际上、当转换器在 DCM 下工作时、它可能能够达到目标。