This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54331:TPS54331用于设计电路,输入电压= 24V,输出电压= 13.5V

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792376/webench-tools-tps54331-tps54331-to-design-the-circuit-vin-24v-vout-13-5v

器件型号:TPS54331

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 TPS54331来设计电路,Vin = 24V,Vout = 13.5V,当我测试设计的性能时,预期电流为2.5A,当电流> 300mA 时,我发现 当电流<300mA 时,输出电压值将在开始时变为16V,并很快降至10V。 现在我使用滑动变阻器作为负载我的电路和 PCB 设计文件如下所示:  我已经检查了 E2E,有人发布了类似的查询,原因是二极管无法满足电流要求。 因此,我已将肖特基二极管更换为 TI 推荐的组件(webench 系统中的 B340LA-13-F)。 性能得到改善、但输出仍然不稳定。 由于时间限制、请尽快帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是在软启动期间发生的吗? 您能否为 PH、Vout 和 SS 布置波形? 谢谢!

    此致、
    Hao